主题中讨论的其他部件: BQ2.4192万
您好,
我们正在将BQ2.7531万-G1与bq2.4192万充电器一起使用,我们希望测试充电安全计时器。 在我们的情况下,仪表控制充电器(GG_CHRGRCTL_ENABLE)。 此外,我们还设置了EN_TIMER=1, CHG_TIMER [0] CHG_TIMER [0]=00= 5小时(REG05)和 TMR2X_EN =0 (REG07)。
我们使用了具有恒定容量的蓄电池(例如10 % SOC) 6小时,但充电6小时后, 故障寄存器REG09[5:4]=CHRG_FAULT[1] CHRG_FAULT[0] 未设置为高电平。
如何测试充电安全计时器是否正常工作?
此致,
Janhavi Rane