This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.421万:使用太阳能电池板和USB-C电源为锂离子/聚乙烯电池充电

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090465/bq24210-use-solar-panel-and-usb-c-power-to-charge-li-ion-poly-battery

部件号:BQ2.421万
主题中讨论的其他部件: BQ2.51万

您好,

我正在研究锂离子/聚乙烯电池充电器设计,其中包括以下电源:

太阳能电池板驱动5.5V直流/ 5~30mA (希望以充电器IC支持的最低电流充电)
USB-C电压连接器(我们将电流限制为0.5A)

所需的充电电压为4.2Vdc

我正在寻找合适的充电器IC来支持这两种电源,尤其是-在太阳能电池板的低电流下工作,在USB上时将限制为0.5A。

附加要求-"独立"解决方案(可设置RC),最小外设组件,可以是"线性"类型(不是切换-以最小化噪音)

BQ2.421万是其中一个候选产品-它是否能满足需求?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Adi,

    BQ2.421万 非常适合具有可配置VBUS-DPM功能的太阳能输入。 您也可以考虑BQ2.51万,它具有固定VBUS-DPM (Vin-DPM),适用于低至1mA的端接电流。

    此致,

    尼克