This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.0861万:BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM用户指南更新MSP430F5529固件

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090635/tps650861-boostxl-tps650861-evm-user-s-guide-update-msp430f5529-firmware

部件号:TPS65.0861万
主题中讨论的其他部件: MSP430USBDEVPACK

您好,

我正在尝试使用  BOOSTXL-TPS65.0861万对TPS6508.61万进行编程。

 是否有其他方法对TPS6508.61万进行编程?

我正在处理文档SWCU190–2018年8月。

第3部分中指向“MSP430_USB_Developers_Package 5_20_06_02”的链接不起作用。

从哪里可以下载  “MSP430_USB_Developers_Package 5_20_06_02”?

是否已将文档更新至"SWCU190-2018年8月"?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这听起来像是BOOSTXL-TPS65.0861万需要更新。 请查看 BOOSTXL-TPS65.0861万 EVM用户指南的4.1 部分 ,了解此操作是否可以解决您的问题。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    章节4.1 显示"运行固件升级示例"。

    我没有固件升级示例。

    文档上指向“MSP430_USB_Developers_Package 5_20_06_02”的链接不起作用。

    在哪里可以下载“MSP430_USB_Developers_Package 5_20_06_02”?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该链接应引用 MSP430USBDEVPACK。 固件升级工具应位于该软件包中。

    此致,

    Layne J

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我运行“MSP430_USB_Firmware_Upgrade_Example-MSP.MSP-Setup”(1.3) 1.2。

    要求我安装WDK。

    它提供的用于安装WDK的链接不起作用。

    我可以从哪里下载WDK?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    很遗憾,我没有关于WDK所需的任何信息。 我建议创建一个专门针对 MSP430USBDEVPACK的新线程,负责该软件的团队应该能够提供帮助。

    此致,

    Layne J