This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR3.364万:使用IBB拓扑配置LMR3.364万时出现的问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM265R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067292/lmr33640-questions-when-configuring-lmr33640-with-ibb-topology

部件号:LMR3.364万
主题中讨论的其他部件: LMR1.402万LMR1.403万TPSM265R1

您好,

我对以下文档有疑问:

--------

使用反向降压升压转换器

https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf

--------

(1)在" 8个设计示例"中有LMR3.364万和LMR1.402万的示例。 LMR1.402万的输出端插入了肖特基二极管。 另一方面,LMR3.364万未插入肖特基二极管。 有没有理由?

(2)我有一个关于使用降压DCDC作为IBB拓扑的问题。
理论上是否可以在具有宽输入电压范围的器件中的所有器件上配置IBB拓扑? 还是由于某些限制而仅限于特定设备?

谢谢!

Koki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1. LMr3.364万是同步降压转换器,它集成了低侧FET,而不是LMR1.403万的外部二极管。

    2.理想情况下,所有降压转换器都可以配置为IBB,应用程序中提到了限制,即设备的ABS最大值需要高于Vin+ABS(-Vo),电流限制将与IO和Iin相关。  

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel

    感谢您的回复。

    1. LMR3.364万是同步整流。 另一方面,LMR1.403万是二极管整流,因此需要肖特基二极管。 这种理解是否正确?

    2.这是关于以下URL的“2.1 附加旁路电容器和肖特基二极管”的项目。

    https://www.ti.com.cn/cn/lit/an/snva882/snva882.pdf

    尽管TPSM265R1集成 了低侧FET,但建议将二极管放在本文档的外部。 您对此有何看法?

    如果TPSM265R1建议使用二极管,我认为也应该为LMR3.364万使用二极管。

    3.请告诉我以下报价的详细内容。

    \n3.364万 Ibb-topology/3949154#3949154"]\n当前394.9154万当前限制394.9154万限制将与IO和Iin这两种情况有关。  [/引述]

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koki:

    1.是的,没错

    2.对于肖特基二极管,建议在输出端添加。

    3.对于反向降压升压, 电感器中的平均电流等于Iin+IO。由于LMR3.364万限制了电感器的峰值电流,因此它与Iin和IO相关。而较低的Vin将具有较高的Iin。因此最大输出功率受最小输入电压的限制

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel

    感谢您的准确建议。
    我阅读了以下文档并有其他问题。
    使用反向降压升压转换器(修订版 a)
    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf

    1.在P.5上,有一个描述,"在IBB拓扑中,输入和输出电流都被"切掉"。
    我无法理解输出电流被切断的含义。 输出电流定义为什么电流?

    2. P.15上的电容器选择方法是根据数据表确定的。 还有一条陈述,建议为IBB拓扑增加输入/输出电容器。
     - A.尝试​​数据表中列出的电容器值。
     - B.如果噪声波纹较大,则增加输入/输出电容器。
    是否可以理解"A"到"B"的发展流程?
    我很担心,因为设计示例中没有对"B"的描述。

    3.LMR3.364万数据表表9-2列出了典型设置中的电容器值。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lmr3.364万.pdf

    如果我设置的输出电压不在此表中,我需要如何计算每个电容器的电容值?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koki,

    就您的问题而言,  

    1)输出电流定义为流经负载的电流。 在反向降压升压中,流经二极管/同步整流器的平均电流。 其外观如下所示

    2)由于上述输出电流不连续,与降压转换器相比,输出电压的纹波可能更大。  

    因此,建议增加输出电容器以减少基本频率脉动

    3)您可以尝试在网络工作台开始,以找出您的电压要求所需的输出电容器。 我们还为TI提供了PSPICE,以便模拟和仔细检查您设计的组件选择。  

    谢谢你

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Arief

    感谢您的回复。 我还有其他问题要问您。

    根据以下E2E博客,

    https://e2e.ti.com/blogs_/b/powerhouse/posts/laying-out-an-inverting-buck-boost-converter-for-success

    它说CIN (VIN和GND之间的电容器)应尽可能靠近VIN引脚,以优化反向降压升压电路的开关电流回路区域。

    想问一下CIO (VIN和-VOUT之间的电容器)应该放置在哪里。

    CIO应更靠近VIN而不是CIN? 还是优先考虑CIN职位?

    谢谢!

    Koki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    CIO将是最高优先级,它将有助于抑制噪音

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel

    感谢您的回复。 这很有帮助。 两者都很好,靠近VIN针脚,但首要任务是CIO,对吗?

    谢谢!

    Koki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Koki:

    是的,没错。  

    李华明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel

    下面的文档对CIN进行了如下描述:
    "Cin可以是47 µF至100 µF的小铝模量。"

    鉴于以上布局,建议使用哪种CIN,铝电解 或陶瓷?

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf

    谢谢!

    Koki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Daniel

    您有任何更新吗?

    谢谢!

    Koki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    两者都可以,我建议使用两个电容器来降低输入波纹。输入rippple与ESR和输入功率相关,因此建议使用低ESR电容器。

    同时,它还需要提供电源,因此我们需要放置47 UF至100 UF电容器

    谢谢