This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3030:我需要一个电压基准

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: REF30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090655/ref3030-i-want-a-voltage-reference

部件号:REF3030

你好

我想选择一个电压基准

1.快速响应时间,200~300us

2.可以驱动>1uf的电容器

而对于REF3030,当我用它来驱动1uf电容器时,我看到一些过冲。 我不知道有电压基准是否符合要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    请告诉我所有错误预算要求吗?  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    您的意思是噪音吗? 200uV噪音正常。

    容差可能小于<100ppm (< 0.5 % ,100ppm)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    我们将发布nano IQ REF35XX。 它位于TI.com上并处于预览状态。  

     https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref35.pdf?ts=1649095680764&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FREF35 

    此器件提供超低IQ (680nA ),典型值(大约比REF3030典型IQ低100倍),初始精确度= 0.05 % ,  tempco 10ppm/C和总噪声=57 uv rms (最高1kHz)。  它与REF30引脚兼容,您可以评估它在现有主板上的性能。  

    它可以在平稳启动的情况下驱动高达10uF的负载。  

    您能否解释一下更快开机时间的要求?  

     它具有 2.5ms (典型)接通时间。 它具有可提供更快VOUT响应时间的启用引脚,

    如果符合您的功耗标准,它可以提供超低功耗,因此您可以始终保持其打开状态。  

    请联系您当地的支持人员。 我们可以支持REF3530样本,以便您对其进行评估。 如果您需要进一步的澄清,请告诉我们。  

    此致

    Trailokya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Trailokya

    感谢您的推荐。 我的应用是用于断路器的电子跳闸装置。 在某些情况下,断路器关闭,存在故障。 因此,它需要立即打开。 因此,它是对参考电压启动时间的要求。 我预计参考电压可以在不到400 μ s的时间内开始。 我看到REF3030具有良好的步进响应。 但是,它似乎无法驱动1uf电容器。 在上述模拟中,输出中存在过冲。 对于容差和TCR,我没有一个非常准确的要求,0.5 % ,100ppm应该可以。

    REF3530似乎对步骤响应有良好的期望。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    REF20XX符合您的所有要求。 请检查数据表  

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ref20-q1.pdf?ts=1649137516242&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FREF20-Q1  

    我们还提供电压监控器,通常用于断路器。 您也可以查找。

    此致

    Trailokya