This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5302万:TS和REGN引脚,不带USB

Guru**** 2515075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088733/bq25302-ts-and-regn-pin-without-usb

部件号:BQ2.5302万

大家好

我的客户正在使用BQ2.5302万进行设计,他们有以下问题:

未连接USB时,TS和REGN针脚如何工作?

他们是不是三态的? 必须考虑的内部电路是什么?

他们希望使用UC监控蓄电池温度,同时NTC连接至TS针脚。

NTC的参考电压由BQ2.5302万的REGN引脚产生。 如果电池通过USB充电,则工作正常。

如果蓄电池已放电且没有连接USB电缆,则REGN电压将不再存在,并且他们无法读取NTC。

他们的想法是在 UC的ADC2_NTC_REF引脚上设置高电平,然后读出 UC的ADC的NTC_of_Battery引脚。

只有在未连接USB电缆时,他们才会执行此操作。 一旦连接USB电缆,ADC2_NTC_REF针脚将被重新配置,并再次具有ADC 参考功能。

另请查看下面复制的示意图,并评论其是否按预期工作。

此致

Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      REGN是输入源通电顺序的一部分,因此您需要有效的VBUS源才能启动REGN导轨。 对于强制在MCU引脚上使用高电压的另一种设计,我建议使用MCU和EVM设置进行测试,以验证是否工作正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    感谢您的快速第一回复。

    让我重申客户的问题:

    未连接USB时,TS和REGN针脚如何工作?

    他们是不是三态的? 必须考虑的内部电路是什么?

    另请查看复制的原理图并评论其是否按预期工作。

    请处理这些问题并提供反馈。

    此致

    Ueli

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      TS电压被检测为上拉导轨的%。 在这种情况下,REGN用作内部比较器网络的上拉导轨,以检测您所处的TS操作模式。

    对于客户应用,应该可以从外部电源(USB断开时)在REGN上提供电压,并继续监测TS电阻分压器的中点以监测蓄电池温度。 由于MCU知道新的上拉导轨和TS网络中点的电压,MCU可以计算蓄电池温度。 最好通过二极管连接REGN上的外部电压源。 建议仍在原型或EVM上进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Kedar

    感谢您提供更多信息。

    此致

    Ueli