This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317L:IADJ,Min

Guru**** 2579915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089355/lm317l-iadj-min

部件号:LM317L

这里有一些信息。需要您对客户设计分析的支持。

1.调整电流的最小值是多少?

2.在E/C表中,参考电压为1.2V (最小值)和1.3V (最大值) 这些价值在大规模生产中的可能性是什么? 它是否遵循6西格玛统计数据?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    请给我2-3个工作日来查找此信息并回复给您吗?

    谢谢!

    -Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    1.调节电流的最小值并不重要。 较大的调整电流值将降低以下数据表中公式中输出电压的准确度:

    2.参考电压介于1.2V和1.3V之间的可能性很可能大于99.99 % ,因为该规格已经过测试并有保护带。  

    我希望这能有所帮助!

    谢谢!

    -Jimmy