This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4045万:低电流时的压降电压

Guru**** 2814075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089181/bq24045-dropout-voltage-at-lower-currents

部件号:BQ2.4045万
主题中讨论的其他部件: BQ2.517万

大家好,

在我们的设计中,BQ2.4045万由无线充电接收器供电。 我们希望尽可能降低传输功率,以避免过热问题。  如果我们尽可能降低BQ2.4045万的输入电压,一切都将更加高效,因为它是线性的。

我看到最大调节值为4.40V,最大压降电压为500mV。  但该电压降的规格为0.5A。  我们只能在102mA的电流下充电。  

您是否有关于低电流时的压降电压的信息?

此致,

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ,您好!

    此设备上的输入电压受VINDPM限制。 这意味着在VIN = 4.45V以下时,设备将无法正常工作。 如果您不想使用VINDPM功能,我会考虑看看BQ2.517万。

    谢谢,如有任何其他问题,请告诉我,

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jackson:
    这是很好的,但我怀疑我们会因为电脑控制器的压降而遇到问题。  例如,如果部件在CC模式下以500mA充电,则压降电压可能高达500mV (最大数据表值),因此您肯定需要超过4.45V才能充满电。
    我正在寻找压降电压类型和100mA时的最大值,因为它要低得多,我们可以稍微降低电压。
    对这里的另一个解决方案有什么想法?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,RJ,

    我没有任何有关100mA下压降电压的信息,但我将在下周初进入实验室,并根据这些条件找到的信息与您联系。

    谢谢!

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jackson:

    另一个问题:

    我们的电池设计用于45C至60C温度范围内的4.1V CV调节电压。 BQ2.4045万的调节电压设置为4.2V (典型值)。  我想知道您能否告诉我这些值是如何在内部设置的?  是否有任何OTP或屏蔽ROM配置该部件。  还是激光微调电阻器?  还是其他?

    显然,我得到的是,是否有 任何灵活性来调整这样的参数。

    此致,

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    RJ,

    您可以发送电子邮件至 jackson@ti.com吗? 我认为最好通过电子邮件线程解决此问题。

    谢谢!

    杰克逊