This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.7211万A:电源管理论坛

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090586/ucc27211a-power-management-forum

部件号:UCC2.7211万A.

尊敬的Don:

我有同样的问题。 请让我来了解一下这种现象吧? 我的电子邮件地址是 bahadir.turgut@artron.com.tr。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1 of the 3 Branch of BLDC Motor Application       Yellow D-S of LS Mosfet           Yellow D-S of LS Mosfet 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该原理图是BLDC电机应用电路3个分支中的1个。 在示波器屏幕上,黄色通道是LS MOSFET的D-S电压,橙色通道是LS MOSFET的G-S电压(在rg电阻之后)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Bahadir,  

    感谢您提供原理图和图像。 请解释在HB和自举二极管之间使用10uH电感器的目的是什么? 此组件不是我们典型建议的一部分。  

    关于波形,要分析驱动器的输出,最好直接在驱动器的HO引脚处进行探测。 最好是在同一图中捕获这些信号,最好是所有4个信号,并使用顶端和套管方法测量参考GND的信号,并使用差分探针测量参考HS的信号:

    • 高侧信号:Hi-GND,Ho-HS,HB-HS,HS-GND

    此致,

    Leslie