主题中讨论的其他部件: Tida-0.0701万, UCC2.818万, UCC25.6403万, PMP4.0766万
您好,TI:
目前我正在使用UCC2.874万 IC和我的反向变压器。 我想将此电路驱动为60V,6A (输出电压)输出。
https://www.ti.com/tool/TIDA-0.0701万
以下是我所关注的示意图电路─
我想把电路驱动到100KHz的切换频率,但更换所有部件后,在60V 6A电阻负载连接下,我只收到31.25KHz的频率。 以下是图片:

频率= 31.25KHz Ton = 9.6uS Toff = 22.4uF T = 32uS占空比= 30 %
请建议,如何将其驱动至100 KHz切换频率,以及需要更换哪个组件。
谢谢。