This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq2.46万:bq2.46万作为BQ2.464万的替代方案,可为50F充电

Guru**** 2539140 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090723/bq24600-bq24600-as-an-alternative-to-bq24640-to-charge-50f

部件号:bq2.46万
主题中讨论的其他部件: bq2.464万

您好,

你好。 我有一位客户正在与BQ2.46万合作。 请参阅以下他的查询以供参考。 非常感谢。

我有一个关于BQ2.46万的问题。

我想给 50F的电容器充电。 根据方程式8,它太大了。 如果我在这种情况下使用组件,会发生什么情况?

我最初使用的是BQ2.464万,但现在我必须找到一个替代产品BQ2.46万。 我为50F电容器充电。 BQ2.46万具有电池检测功能。 根据方程式8,对于BQ2.46万来说,它太大了。

我想知道 如果使用BQ2.46万为50F充电会发生什么情况。

此致,

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    BQ2.46万适用于锂离子电池。 因此,有一个预充电阶段,其中充电电流为快速充电电流的十分之一。 从0 V到完全充电电压调节的1.55 / 2.1 或73.8 % 发生这种情况。

    电池检测电路电容是指未连接电池(或在您的情况下是超级电容器)时。 CMAX表示可正确通过电池检测的最大板载电容。 电池检测适用于可拆卸电池组。 因此,如果您不打算拆下超级电容器,则电池检测将不会起作用。

    请注意,我尚未针对超级电容器应用测试BQ2.46万,我们强烈建议针对超级电容器应用使用BQ2.464万,而不是BQ2.46万。

    此致,

    Mike Emanuel

    如果这回答了您的问题,请单击"已解决"。