This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4072万T:IC未充电

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090773/bq24072t-ic-not-charging

部件号:BQ2.4072万T

我的主板上的充电器IC已停止充电。 我已列出到目前为止所做的观察和测试:

ILIM和ISET的读数为0V,BAT处无输出电流。

我已检查并测试了以下内容

  • Ilim和ISET上的电阻值正确
    • 在电阻器片之间以及IC引脚和GND引脚之间进行测量, 以确认连接良好  
  • 针脚,电源和GND之间无短路
  • nPGOOD和nCHG低(LED亮起)
  • 插入电源适配器时输出值正确
  • 只有蓄电池已插入时,OUT才是正确的值

我是否可以运行任何其他测试来确定故障原因

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否有一个可以与我分享的示意图,我可以查看一下? 只是确认一下,听起来您以前是否可以看到电池正在充电? TS针脚和VBAT针脚上的电压是多少?

    此致,

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以分享原理图,但我的客户要求不要将其发布到公共论坛。 我有其他发送方式吗?

    关于您的其他问题:

    • 这是已报告的多个装置故障,通常IC将正确充电  
    • VBAT电压与电池的电压水平相对应  
    • TS报告的电压为0.8伏

    此外,nPGOOD和nCHG均为低

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我在离线状态下就此与您联系。 我会将此标记为已关闭。  

    此致,

    Anthony Pham