This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156:LM5156

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156, LM3478, LM5155

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089470/lm5156-lm5156

部件号:LM5156
主题中讨论的其他部件: CSD1.854万Q5BLM3478LM5155

大家好,我正在考虑使用LM5156设计一个240W非隔离升压转换器,而不打算使用ASIC的电流感应功能。 我是否可以将CS引脚短接至PGND? 此外,如果CS与PGND短路是可以接受的,则应选择哪些补偿组件? 是否也可以将补偿部分遗漏? 我打算在~440kHz的频率下驱动升压,最小和最大输入电压分别为7.5V和12.6V。 此外,预计增压的输出电压为24V。

谢谢

Rishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您与我们联系。 遗憾的是,不允许将CS引脚短接至接地,因为此设备在峰值电流模式控制下工作,因此感测电流至关重要。 补偿组件不可遗漏,对于设备的正确行为至关重要。 您可以通过以下链接查看我们的EVM: https://www.ti.com/tool/LM5156EVM-BST ,并使用Excel Quickstart计算器进行设计: https://www.ti.com/lit/zip/snvc224 

    如果您需要进一步帮助,请告诉我。  

    此致,
    EM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EM:

    感谢您的回复。 请参阅此处随附的快速启动计算器文件。 如果您能回顾并让我知道您的想法,将会大有帮助。 请参阅我为我的应用选择的二极管是V40DL45,电感器为SRP1510CA-4R7M,对于MOSFET,我选择了两个并联CSD1.854万Q5B。 此外,由于不需要欠压功能,我将'UVLO'线短接到'BIA'。

    此外,我对开关模式转换器不太了解,所以如果您能分享一些好的参考材料(视频和/或应用说明),了解为什么需要补偿,以及如果处理不当会出现什么问题,我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1.xlsx

    -Rishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EM:

    感谢您的回复。 请参阅此处随附的快速启动计算器文件。 如果您能回顾并让我知道您的想法,将会大有帮助。 请参阅我为我的应用选择的二极管是V40DL45,电感器为SRP1510CA-4R7M,对于MOSFET,我选择了两个并联CSD1.854万Q5B。 此外,由于不需要欠压功能,我将'UVLO'线短接到'BIA'。

    此外,我对开关模式转换器不太了解,所以如果您能分享一些好的参考材料(视频和/或应用说明),了解为什么需要补偿,以及如果处理不当会出现什么问题,我将不胜感激。

    e2e.ti.com/.../2818.LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1.xlsx</s>5155

    -Rishi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Rishi:  

    感谢您的反馈。 让我在这里分享我的意见:  

    • 凭借15 A的负载电流和24 V输出,您最终获得非常高的输出功率(~360W。比240 W高很多)。 我看到你选择了一个高电流额定值的二极管,但是如果你看DS '平均功率损耗与平均正向电流'中的图2,你会发现二极管需要消耗相当多的功率。 我建议使用同步器件(如LM5123),在这种情况下,您可以在低侧和高侧并行MOSFET,从而获得更好的性能。 LM5123还有一个Excel计算器和一个EVM,您可以将其作为设计示例(https://www.ti.com/tool/LM5123EVM-BST 和 https://www.ti.com/lit/zip/slvrbj1 )。  
    • 如果补偿设计不正确,转换器将无法正确调节输出电压(它也可能会振荡,转换器可能对负载步进反应不好,这也可能导致MOSFET损坏), 这就是为什么良好的经验法则是相位余量为~60度,增益余量大于10dB。 我们有一个视频,大致介绍了不同的薪酬技术: https://training.ti.com/switch-mode-power-converter-compensation-made-easy (这是白皮书: https://www.ti.com/seclit/ml/slup340/slup340.pdf )。 在该链接中,您通常可以查找有关不同主题的许多不同视频和培训: https://training.ti.com/ 。  

    如果您需要进一步的支持,请告诉我。  

    此致,
    EM  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,EM:

    感谢您的回复。 在此阶段,可能无法将我的设计更改为LM5123。 我相信我之前与您分享了错误的计算文件。 请参阅附件中的修订版。 此外,请参阅我的应用程序不需要提供连续电源,负载以1:1的工作周期切换,并按时10秒。 在您建议二极管的功率损失过大之后,我有4个并联SBR10E45P5二极管,它将正向电压降降至约350mV (每个二极管4A)。 我希望这会奏效。 请提供您的想法,以及所选的薪酬网络是否适合我。

    请看您是否还可以与我分享一个使用LM3478设计的升压转换器的类似计算器。

    -Rishi

    e2e.ti.com/.../5140.LM5155_5F00_56_5F00_Quickstart_5F00_Calculator_5F00_for_5F00_Boost_5F00_Converter_5F00_Design_5F00_V1_5F00_1_5F00_1.xlsx</s>5155

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的回复。 让我在这里谈谈我方面的一些意见:  

    • 关于LM3478:有关补偿,您可能需要使用此文件 https://www.ti.com/lit/pdf/snva067 以及第16页上的数据表指南。 很遗憾,Excel计算器不适用于此设备,但数据表的指导应与Excel文件一样好。  
    • 关于二极管:应避免使用并联二极管,因为它们的正向电压与温度有关(这会导致其中一个二极管承载大部分电流)。 正如您所说的,转换器未持续运行,可能没有问题,但请在实验中检查。  
    • 关于您为LM5156附加的Excel文件:它看起来不错。但我会按照文件中的建议降低所选感应电阻的值,否则您可能会在操作过程中达到电流限制。  
    • 我要说的一句话是:这个系统的电流真的很高,所以请注意这个PCB的热设计。  在未来的设计中,您可能会记住,可以同步两个设备,以便它们可以共享负载电流,就像在本设计 中一样https://www.ti.com/tool/PMP4.0679万#parameters (LM5155是一个非常相似的设备,因此可以用作参考)  

    如果您还有其他问题,请告诉我。  

    此致,
    EM