This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5306万:它是否支持并联连接的2节电池?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090922/bq25306-does-it-support-2-batteries-connected-in-parallel

部件号:BQ2.5306万

1) BQ2.5306万RTER是否支持3.2V LiFePo4电池充电(并联2节电池)? 如果是,最多可以并行连接多少个单元?

2) BQ27Z561YPHR-R2燃油表是否支持上述功能? 我们已设置1A充电电流。

随附的示意图供您参考和查看。

e2e.ti.com/.../charging-section-review.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      从充电器角度来看,只有最大充电调节才重要,所需的总充电电流是否在建议的工作条件内。 充电器IC不会自行执行任何单元平衡。 对于燃油表问题,请使用零件号创建单独的帖子。