This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN7.8万W:需要焊接引脚数据表

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091429/ptn78000w-solder-pins-datasheet-required

部件号:PTN7.8万W

大家好,

 

需要 PTN7.8万WAZ中使用的焊接引脚的尺寸细节。

 

当我在 《PTN7.8万WAZ规格表》中提及时,提到要参考焊接引脚数据表以了解更多详细信息。 但焊接引脚的数据表在零件数据表中的任何位置都没有提及。

 

请帮助您获取焊接引脚数据表吗?

谢谢!

Surendhar Murugan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Surendhar,

    我相信您强调的注释是针对PTN7.8万W产品数据表的。  

    第2页上的绝对最大额定值提供了焊料回流温度,在您的情况下,由于您指定 了PTN7.8万WAZ ,因此绝对最大回流温度为260C。  

    产品文件夹slta054上还有一个应用说明,提供了PTN模块的焊接要求,因此在这里也可能很有帮助。  

    此致,

    Harrison Overturf