This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2.373万:TPS2.373万

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091233/tps23730-tps23730

部件号:TPS2.373万
主题中讨论的其他部件: Tida-5.0045万

你(们)好

我 是关于参考设计 TIDA-5.0045万

原理图的位置不明确-在T2的p/n周围

Wurth  7.50313638亿的变压器看起来不正确 我们在图片上看到了另一个部件号。 它是 LDT8627

您能回答什么是T2的真实p/n吗? 是否可以更换? 例如,在Wurth 7.50319033亿上

图片与材料明细表和参考原理图有一些其他不匹配

L8? 3.3uH或15 uh?

您能否显示5V参考PCB的图片?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    。 TI.com上的原理图,材料明细表,布局和装配体列表正确无误。  TIDA-5.0045万与TPS2.373万EVM-093构建在同一电路板上。 不同之处在于材料明细表更改。  

    不要跟随图片,而是跟随设计文件。  

     对于7.50319033亿 , 这是一个非常松散的问题。 如果你说你要复制TIDA-5.0045万除了变压器--绝对不能使用它。 如果您计划重新设计,那么也许可以,但不清楚输入电压范围或功率级别是什么。 如果您设计使用 7.50319033亿, 则可能可以使用它。  

    请参阅以下有关主动锁模前移设计的文章: https://www.ti.com/lit/an/slua535a/slua535a.pdf?ts=1647880682827 

    如果此帖子回答了您的问题,请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致,  

     

    Michael P.

    应用工程师

    德州仪器(TI)