This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3489:快速响应电源管理

Guru**** 2511095 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3489

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090657/lm3489-fast-response-power-management

部件号:LM3489
主题中讨论的其他部件:LM6.1495万-Q1LM6.146万-Q1LMZM2.3601万

你好

我需要一个快速响应电源管理芯片。

1,响应时间< 400us

2.纹波< 20mV

3.输出电压,3.3V

4.输入电压,4.5V ~21V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    对于响应时间,您指的是瞬态性能吗?  

    我建议您查看一些转换器产品组合,例如LM6.146万-Q1或LM6.1495万-Q1,以获得初步评估。

    响应时间和输出波纹取决于您的输出电容和负载电流。

    您的最大输出电流要求是多少?

    此致,

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    最大电流应为25mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果您的最大电流为25mA (非常低的电流),我建议您查看低电流设备。

    甚至是电源模块(内部FET和电感器),您也可以从LMZM2.3601万开始。  

    此致,

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    零件的启动时间大约为6毫秒。 是否有任何零件的启动时间较短?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    该部件的内部软启动时间为3.5毫秒。  

    除了EN HIGH (EN高)到VOUT软启动发生之间的延迟,以及VOUT调节到PGOOD标记被确认为HIGH (高)之间的延迟,测量值似乎为6毫秒,如您所示。  

    我可能误解了您之前所说的回复时间。 如果响应时间是启动时间,那么即使LM3489也不起作用,因为从图17看,当VEN断言高电感器电流稳定且VOUT正在调节时,显示约1.5DIV (约为600us)。  

    在这种情况下,您可能需要一个LDO,它应该具有更快的启动时间,但其功率能力将受到限制。  

    此致,

    Jimmy