This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS731:当VIN为3.3V时,可以用5V驱动EN?

Guru**** 2507675 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091130/tps731-en-can-be-driven-with-5v-when-vin-is-3-3v

部件号:TPS731

您好,

我的客户希望使用VIN=3.3V的TPS731以及有关EN高电压的问题。

查看数据表中6.5 电气特性的VEN (高)规格,最大VEN (高)被指定为VIN。
但是,查看数据表中的6.1 绝对最大额定值,VEN (最大值)为6V,与VIN电压无关。
因此,如果可能的话,他们希望通过5V推拉CMOS输出设备来驱动EN。
当VIN=3.3V时,它们是否可以在5V的情况下驱动EN?

此致,

K.Hirano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kazuhiko,

    是的,ABS最大额定值是为了避免设备损坏,因此在EN上,设备可处理高达6V的最大电压。 VEN (高)最大规格表示,如果VEN > VIN (假设VIN > VIN (最小)= 1.7V),则设备保证开启。 这是一个奇怪的规格,因为VEN (高)通常与VIN无关。

    此致,

    尼克