This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐解决方案。

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091182/please-recommend-a-solution

主题中讨论的其他部件:UCC2.807万UCC2.895万UCC2.818万

你(们)好

请推荐满足以下规格的解决方案。

规格

输入电压:85-285 V交流(50/60Hz)

输出电压:80-120V

输出功率:1000-1200W</s>1200

-短路/过电流保护

-输入交流过压和欠压保护

-输出过压和欠压保护

-输入浪涌/瞬态保护

- ESD保护-过温保护

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    这应该是一个两步式设计。  PFC前端使用UCC2.807万或UCC2.818万作为PFC前端 。下游您可以 使用UCC2.895万使用相移全桥转换器。

    >UCC2.895万具有过载和输出短路保护。

    >UCC2.807万和UCC2.818万是PFC升压预调节器。  它们依靠下游转换器来防止过载。

    >仍建议在输入端使用保险丝以防止火灾。

    >ESD和AC过载保护由设计而来。

    此致,