This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.694万:平衡时,之前电池的电压波动很大

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091264/bq76940-the-previous-cell-voltage-fluctuates-significantly-when-balancing

部件号:BQ7.694万

大家好,

以下是客户提出的问题,可能需要您的帮助:

平衡单元时(使用外部平衡电路),前一单元的电压波动较大,波动性更大。 例如,第四个单元是平衡的(只有第四个单元是平衡的),第三个单元的电压采集波动幅度很大,范围从大约30 mV到60 mV不等。 同样,只有第六个电池单元是平衡的,第五个电池单元的电压波动很大。 客户想知道原因是什么。

您可以帮助检查此问题吗? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Cherry,  

    他们能否共享单元输入组件的电路? 如果它们具有较大的RC时间常数,则稳定时间可能过长,并会影响测量,因为平衡暂停以进行测量。 许多参考设计使用1k电阻器和0.22uF电容器,这是一个良好的时间常数。 有时会使用较大的盖子,这可能会导致问题。

    此致,

    马特