This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5262万-2:从外部控制电源顺序

Guru**** 2608905 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091386/tps65262-2-controlling-power-sequence-externally

部件号:TPS6.5262万-2

您好,

我在 设计中使用TPS6.5262万-2RHBT。 我必须从外部控制电源顺序并保持一定的顺序。 请告诉我如何从外部控制顺序。 我还必须控制所有3个降压调节器的顺序。 应该先启用Buck2。 降压3只能在Buck2之后启用。 降压1将 在电源序列结束时启用。 因此,请告诉我是否可以通过提供外部分压器来控制它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您与我们联系。

    方法1:Buck1,2和3是否共用相同的VIN? 如果是,您可以通过更改R1和R2的值来调整UVLO。

    EN引脚具有一个小的上拉电流IP,它设置了引脚的默认状态,以便在未连接外部组件时启用。 上拉电流还用于控制UVLO功能的电压滞后,因为一旦EN引脚超过启用阈值,电流将由IH增加。 UVLO阈值可使用如下所示的方程式计算。 由于每个降压的输入电压相同,因此不同的Vstart意味着您可以获得不同的启动顺序。

    方法2: 转换器使能引脚由电流源偏置,通过添加外部电容器可实现轻松的定序。  典型1.4 的ENx µA电流是从输入电源为ENx引脚充电。 当ENx引脚电压上升到典型的0.4 V时,内部V7V LDO将打开。 一个3.6 µA上拉电流为ENx供电。 在ENx引脚电压达到1.2 V (典型值)后,3 µA μ A滞后电流源至引脚,以提高噪声灵敏度。 如果所有输出电压均在规定范围内,则PGOOD在PGOOD去毛刺时间后断言。 当外部电容器连接到EN引脚时,CEN的值将影响此延迟时间。 您还可以找到如下所示的启动电源顺序:

    如有任何其他问题,请告知我们。 谢谢!

    BRS

    卢西亚