This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BMS设计解决方案。

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ40Z80, BQ34Z100-G1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090572/bq76952-bms-design-solution

部件号:BQ76952
主题中讨论的其他部件: BQ40Z80BQ7835-R1ABQ7694BQ7693BQ34Z100-G1Tida-1003

你(们)好
我有一个BMS项目,其详细要求如下:
-检测单个电池和电池组
-检测电池,环境和芯片温度
-检测充电和放电电流
—短路保护
- SOC,SOH计算和循环寿命计数
—充电和放电MOSFET
单个单元的均衡
-预充电
—充电电流限制

所以我打算用BQ76952 AFE IC构建一个设计。
我需要TI设计师的帮助来验证结构图。
请通过私人信息给我发送电子邮件,我会向您发送一个详细信息块。
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    BQ76952非常适合您的大多数要求,但它不是一个量表,因此无法报告SOC和SOH。  

    根据您拥有的单元格数量,以下是几个选项:

    • BQ40Z80 -仪表IC,最多可容纳6节系列电池。 这可以满足您对6芯电池的所有要求。
    • BQ7694 + BQ7835-R1A -带BQ769x0电池监控器的BQ7835-R1A电池电量计可支持多达15节电池的解决方案。 对于此解决方案,仪表也是BQ769x0 AFE的控制器。 BQ7693 AFE最多可用于10个电池,也可与BQ7835-R1A配合使用。  
    • BQ76952 + BQ34Z100-G1 - BQ76952电池监控器和BQ34Z100-G1独立仪表均可通过一个与两者通信的微控制器独立运行。 TI参考设计TIDA-1003显示了将BQ34Z100-G1与电池监视器配合使用的良好示例。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt

    感谢您的支持。

    我在项目中使用了16节电池(3.2V)。

    您的最新推荐与我的设计相同,但需要更多设计方面的内容。

    请向我发送您的电子邮件,我将发送给您进行审核。
    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我向您发送了E2E连接请求。 您可以通过私人邮件向我发送结构图。

    此致,

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt,您好
    我向您发送了一条消息,请检查您的收件箱。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    TI的工程师是否可以帮助我进行审查并向我提供建议?
    我迫切需要确认才能开始项目。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我回复了您的私人消息并提供了反馈。 我将继续并结束此线程。

    此致,

    马特