This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM846C24:CAN TPSM846C24取代TPS846C23,不带PMBus功能

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM846C24, TPSM846C23

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091216/tpsm846c24-can-tpsm846c24-replace-tps846c23-without-pmbus-function

部件号:TPSM846C24
主题中讨论的其他部件: TPSM846C23

大家好,

我们是否可以使用TPSM846C24直接替换C23 (并联两相)? PMBus功能仅用于过电流限制设置,因此我们计划将PMBus相关引脚设置为DNC并测试过电流性能,同时在基本测试项目下,您是否还有其他建议? 我们是否错过了任何内容?   

  • 板级(室温下):

VDD_INT_0V85_动态负载

VDD_INT_0V85_输出电压上升时间和过冲

VDD_INT_0V85_过电流和短路保护

VDD_INT_0V85_当前共享

VDD_INT_0V85_模块噪声和波纹

VDD_INT_0V85_Vo设定点和负载调节

 

PHY_DVDD_0V8_模块噪声和波纹

PHY_DVDD_0V8_Vo设定点和负载调节

PHY_DVDD_0V8_动态负载

PHY_DVDD_0V8_输出电压上升时间和过冲

PHY_DVDD_0V8_过电流和短路保护

PHY_DVDD_0V8_电流共享

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    是的,TPSM846C23和TPSM84C24都使用相同的默认0.5V参考电压,集成电感器和控制回路参数。  如果没有PMBus命令访问,电流限制将被设置为默认电平,这样可以在短路或过载传导过程中允许更多电流流动,但在正常工作条件下,两个模块将会类似地工作。