This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:Ucc5350s的UVLO仅为8V -为什么不像所有其他UCC53x0y版本一样为12V??

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC5320, UCC5390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091352/ucc5350-ucc5350s-has-a-uvlo-of-only-8v---why-not-12v-as-all-other-ucc53x0y-versions

部件号:UCC5350
主题中讨论的其他部件:UCC5320UCC5390

尊敬的HPD专家:

cccc 5350 m 的UVLO为12V,而ucc5350s的UVLO为8V。

  • 这背后有什么理由?

尤其是当ucc5320和ucc5390具有相同的UVLO时,无论其分裂类型或密尔类型如何。

请告诉我

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好! 邦德先生,你听到你的话,你会觉得很好。。

    作为我们的邪恶天才,我们有时会专门针对特定客户的要求(例如,Spectre)制作一些设备,然后将该部件投放到一般市场,以实现全球的完全控制!

    一般而言,具有IGBT的系统需要更高的驱动电压,因此UVLO更高,而IGBT的Miller电容通常比硅FET更差,因此需要Miller钳。 我看到大多数SiC客户使用分离式电源实现负关闭偏差,以及Miller Clamp。 而且,有时很难找到所有的UVLO版本。 我们通常在p/n的末尾使用一个字母来标识不同的UVLO选项(A或B)。

    我不确定我是否真的回答了你的问题,007,但是 "不要触摸!"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你问:

    这种想法超出了我的想法 (客户的特殊要求 ) -但它并没有导致世界的完全支配地位...

    因此,客户需要转向UCC5390S,以获得12V UVLO版本,最小5A驱动,保持UCC53x0系列中的。

    - Bond,James Bond