请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TL431LI 主题中讨论的其他部件: TL431
您好,
为什么TL431LIB上的Iref值与Iref pf TL431AI有很大不同? 请通知我们。
TL431LI
TL431AI
谢谢,此致,
Hattori先生。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
TL431LI和TL431AI是完全不同的产品。 TL431LI系列支持最大IKA = 15mA,而TL431系列支持100mA电流。 以下常见问题链接解释了431种不同的产品名称。 请查看以了解更多信息-
此致
Trailokya