This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.0403万:TPS6.0403万

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2776

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090984/tps60403-tps60403

部件号:TPS6.0403万
主题中讨论的其他部件: LM2.7761万LM2776

您好,

是否可以在某个位置获得TPS6.0403万的pspice模型?

此致,

Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karel,

    这是一款相当老的设备,很遗憾我们没有适用于它的PSPICE模型。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    是否有与引脚兼容的替换件? 如果没有,您是否有类似的部件,旋转极性3V3电压,切换频率约为250kHz,您会推荐哪一个?

    谢谢。

    您好,Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karel,

    TPS6.0403万没有引脚兼容替代产品。 您可以检查的其他充电泵有 LM2776和LM2.7761万。 这两种系统都具有更高的切换频率。 但在轻负载条件下,它们将在PFM模式下运行,以提高效率。 如果您需要恒定切换频率,则必须为输出增加额外的电阻负载 ,以使其持续切换。 由于LM2.7761万具有集成LDO,您还必须考虑此LDO的压降电压。

    您不想使用TPS6.0403万的原因是否特殊?

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun

    不,我只是不确定TPS6.0403万是否是一个较旧的组件,是否适合在新设计中使用它。 保证至少再生产10年的保证是什么?

    最棒的问候

    Karel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Karel,

    到目前为止,我们还没有计划停止使用此设备。 此外,我们没有许多更新的充油泵。 如果设备停产,客户通常还可以选择最后一次购买,以便为将来的需求准备好库存。

    此致,

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    感谢各位。

    巴西

    Karel