This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65.0864万:TPS650.8641万与TPS650.864万

Guru**** 2523360 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1080555/tps650864-tps6508641-vs-tps6508640

部件号:TPS65.0864万
主题中讨论的其他部件: TPS6.5086万

大家好,

我的客户 在其项目中使用TPS650.864万,但由于电源紧张,他们希望将 TPS650.864万更改为 TPS650.8641万。

因此,我想向您确认,TPS650.864万和TPS650.8641万的硬件是否相同,只是软件不同?

它们是否可以通过修改PROM的内容从TPS650.8641万更改为TPS650.864万?
谢谢!
此致,
常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    感谢您的联系!  TPS650.864万和 TPS650.8641万 都属于同一PMIC系列,但具有不同的OTP配置。    在技术上 可以对TPS650.8641万上的第二个OTP组进行编程,以匹配TPS650.864万的默认配置 ,但不建议这样做。  如果客户正在使用TPS650.864万且目前缺货,我们建议的下一个选项是TPS6508.61万,它是用户可编程 的变体,附带两个空白OTP存储器,供客户重新编程 并满足特定的系统要求。 我们的OTP生成器预填充了TPS650.864万的OTP设置(请参阅下面的链接),使客户可以更轻松地对TPS6508.61万进行重新编程。 客户还可以联系TI认可的分销商,如 Arrow ,以获得编程服务。  


    TPS650.864万预填OTP发生器:

    TPS650.8641万预填充OTP发生器:

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    感谢您的回复和建议。

    客户希望使用 TPS650.8641万的原因是他们的项目非常紧急,而且他们仍有一些 TPS650.8641万库存。

    因此,如果技术上可行,他们仍然希望使用 TPS650.8641万来替换 TPS650.864万。

    请您提供一些有关 如何将TPS650.8641万编程到 TPS650.864万的意见。 您是否有可以与客户共享的参考资料?

    谢谢!

    此致,

    常春藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ivy,您好!

    我们没有 任何用于重新编程TPS650.8641万的参考材料 ,因为正如我前面提到的,不推荐使用。  

    如果客户仍想运行评估,并且正在使用编程BoosterPack,则可以按照用户指南中的说明进行操作(以下链接)。  在4.2 “更新编程脚本文件”部分中,他们可以使用预填充的TPS650.864万 OTP生成器(以下链接)。 他们还必须确保在刻录OTP时选择第二个OTP库。 我还提供了《非易失性存储器编程指南》的链接。   

    用户指南:  

    TPS650.864万 OTP发生器:

    非易失性存储器编程指南:  

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brenda,

    我将在未来接待Ivy的客户并为他们提供支持。

    根据我的理解,TPS650.8641万已经有一个填充的OTP库,对吧? 因此客户只能对第二个银行进行编程? 开机时芯片是否默认激活第二个插槽? 如果没有,他们应该如何对芯片进行编程,以便在开机时激活第二个OTP库?

    巴西

    Sirui

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sirui,

    是的,TPS650.8641万上的第一个OTP库在默认情况下已预编程。  只能为原型对第二个OTP库进行编程。 对于生产,如果需要自定义OTP配置,则客户必须选择TPS6508.61万,它是用户可编程版本,并且在自定义NVM配置经过验证后,必须与TI认可的经销商(如Arrow)合作以提供编程服务。  

    BoosterPack用户指南和NVM编程指南(以下链接)包含有关如何编程OTP (包括OTP库选择)的所有信息。 如数据表中所述,从OTP Bank0切换到OTP Bank1是永久性的,因为指针位也是OTP。

    谢谢!

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brenda,

    感谢您的帮助! 客户已成功在其配置中进行了刻录,我将关闭此线程

    巴西

    Sirui