This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.5069万:需要eFuse应用的建议

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2597

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090638/lm25069-need-advise-for-efuse-application

部件号:LM2.5069万
主题: TPS2597中讨论的其它部件

大家好,团队成员

LM2.5069万是否适合用作 通用电子保险丝?

我想将它用于具有混合信号IC和电阻性和电感负载的电路板的输入保护。

额定输入工作电压:12V

额定持续电流:4A

最大峰值电流:6A

LM2.5069万工作范围高达17V。 如果我使用TVS二极管,其输入端在16V时有故障,那么在启动过程中或在正常情况下,它是否能经受瞬变和浪涌的冲击

工作条件?

因为在较高的峰值瞬态电流时,TVS夹持电压将高于 (约27V) LM2.5069万的最大工作电压(20V)。 LM2.5069万的OVP电路在此期间是否接合?

请建议如何确保不超过其工作电压范围以保护LM2.5069万?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您联系LM2.5069万并对其感兴趣。 请查看TPS2597并分享您的反馈。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正面临TPS2597的存货可用性问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SMDJ13A或等效物应在输入处用作TVS二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢Avishek的建议。

    当TV在 SMDJ13A的最大夹持电压27.7V时,OVP电路是否会出现在画面中?

    或者LM2.5069万的响应时间很慢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OVP的响应速度缓慢,因此不会出现在这里。