This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5021:关于CCM模式和DCM模式的问题

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091131/lm5021-question-about-ccm-mode-and-dcm-mode

部件号:LM5021

您好,  

我的客户在DCM模式下使用LM5021作为回扫控制器,但不知怎么的,负载约为30W时出现了一些问题。 LM5021似乎正在CCM和DCM模式之间切换。 图中的黄线是MOSFET的排卸电压。 蓝线是电流。什么可能导致此类问题?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manu:

    您可以使用MOS VGS波形进行检查,它看起来像是在前导边空白时间后触发OCP。

    如果VGS接通时间约为90ns,则可以尝试增加CS引脚滤波器。

    您可以参阅数据表8.2 .2.6 部分。