This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.1046万A:IQ_VIN规格

Guru**** 670150 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087728/tlv61046a-iq_vin-spec

部件号:TLV6.1046万A

大家好,

 

数据表中的IQ) VIN为110uA (典型值)。 是使用PFM模式还是PWM模式指定的?

 

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kurumi:

    IQ是设备启用但 无切换时的电流,因此在PFM或PWM模式下IQ没有差异。 在这两种模式下,当没有切换时电流相同,即IQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    理解,非常感谢您的支持。

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kurumi:

    感谢您提供最新信息,如果您还有其他需要,请注意我。

    此致,

    Eric Yue