This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6.1046万A:“软启动时间”与“启动时间”

Guru**** 2387830 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1087729/tlv61046a-soft-start-time-vs-startup-time

部件号:TLV6.1046万A

大家好,

“软启动时间”和“启动时间”有何区别?

数据表中的“启动时间”为5毫秒(典型值),“软启动时间”为7毫秒(典型值)。

有什么不同?

 

此致,

库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kurumi:

    对于TLV6.1046万A,在 启动阶段开始时,隔离FET将缓慢打开,以使用30 mA电流为输出电容器充电约2毫秒。 这称为预充电阶段。  预充电阶段结束后,TLV6.1046万A开始切换。 这称为切换软启动阶段。  切换软启动相位通常约为5毫秒。 因此 ,软启动时间为7ms (典型值)。 详细 信息可在数据表的7.7 Tm3中找到。

    此致,

    Eric Yue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    好的,如果我的理解正确,启动时间是软启动时间的一部分,这称为切换软启动阶段。 我试图总结这些术语的关系,请参见下图。 正确吗?

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kurumi:

    是的,我认为您的理解是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    理解,非常感谢!

    此致,

    库鲁米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Kurumi:

    感谢您提供最新信息,如果您还有其他需要,请注意我。

    此致,

    Eric Yue