This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM7.4502万EVM:过压保护说明

Guru**** 2797255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1085059/lm74502evm-overvoltage-protection-clarification

部件号:LM7.4502万EVM
线程:LM7.4502万中讨论的其它部件,

尊敬的各位:  

我们正在验证过压保护此功能,发现一旦触发OVP,我们仍然可以看到输出引脚上的电压。 我们不确定这是否属于正常行为。   

以下是波形的屏幕截图

OVP阈值:38V

输出电压= 8.8V (应该是0mV?)

EN引脚= 1或0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    以下波形显示了LM7.4502万在类似测试条件下的行为-

    从上面可以看出,在检测到Vin处的过压时,输出电压会放电至零。 因此,在稳定状态下,当输入电压约为40-45V时,输出电压为零,因为OV截止电压设置为37V。  

    在捕获中看到的8.8V可能是由于探头衰减设置。 此外,测试设置中可能有一个部件,其ABS最大参数可能已超过此类电压并可能泄漏。 请将所用测试设置的示意图发送给我们,以便我们查看。 另外,如果您在其他设备上也遇到此问题,请告知我们,以便我们确认问题出在测量设置或测试台上。

    谢谢,致以诚挚的问候

    Divyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divyanshu,  

    我们使用LM7.4502万 EVM运行测试。 根据我们今天的测试,它与OVP此功能无关。SRC针脚输出额外的电压以添加到输出电压。  

    以下是设置:  

    • 主板:LM7.4502万EVM (在Vout1和Vout2上都尝试过,结果相同)
    • EN/UVLO:向下拉至GND
    • 其它设置仍保留为默认设置。  

    结果:

    • 当输入电压小于34V时,SCR不会为输出电压额外增加3.8V。  
    • 当输入电压超过34V时,SCR将额外为输出电压增加3.8V。  

     您是否可以支持我澄清情景? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    如果在整个测试过程中将EN拉低,则内部栅极驱动器将被禁用,因为外部FET将被关闭。 因此背对背主体二极管将断开输出的电源电压。 因此,输出应为零。 您能否使用万用表而不是示波器进行检查? 这样,我们就可以指出这是否是测量设置的问题。

    谢谢,此致

    Divyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divyanshu,  

    我们使用示波器和万用表测量输出电压,并看到相同的输出电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    让我在LM7.4502万EVM上使用EN=LOW测试此问题,并在下周初与您分享测试结果。

    谢谢,此致

    Divyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Divyanshu。  

    期待与您再次确认结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divyanshu。  

    不确定您是否从测试中看到了相同的结果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divyanshu,  

    同时,您正在检查自己一侧的结果。 请问您对LM7.4502万的备用部件也有什么建议,以便进行评估? 谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jack,您好!

    对此事表示歉意,上周休假了几天。 明天我会给你们提供测试结果。

    谢谢,此致

    Divyanshu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Divyanshu,  

    谢谢。 请告诉我您的测试结果。