This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2.6003万:原理图审核请求

Guru**** 2507265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089703/lm26003-schematic-review-request

部件号:LM2.6003万

我们在其中一种设计中使用了上述设备(LM2.6003万)。

我们希望在继续制造之前,先对原理图进行审核。

以下是一些参数-  

所需的最大输出电流:2A

输入电压范围:9V-24V

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    您可以参考LM2.6003万数据表上的应用设计

    1.将COMP上的220pF添加到GND

    2.更换为4x22uF 10V陶瓷罩。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Andy:

    感谢您的回复。 我们已将R-C网络连接到COMP和GND。 您是否建议将220pF直接从COMP添加到GND?

    在输出电容器上注明。

    谢谢!

    瓦伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Varun,

    是的,需要从COMP再添加一个220pF到GND,以限制控制环路带宽。

    B R
    Andy