This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM8.2866万A:关于焊膏示例

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091147/tpsm82866a-about-solder-paste-example

部件号:TPSM8.2866万A

大家好,

有一个点(18X)焊膏示例大于焊片模式示例,焊膏示例(0.75)的值是否正确?

此致。
柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳永吉:

    您是否要了解本D/S第25页的相关信息: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpsm8.2866万a.pdf? 该绘图用于未发布的RDM软件包。  当我们发布该软件包选项时,我们会将此处的0.75 尺寸更正为0.7。

    您可以在第32页的发布的RDJ软件包中看到此问题已得到纠正。

    谢谢!

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    感谢您的回复。
    我理解。

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    让我再问你一件事。
    当模具厚度为1.2~1.25 时,您是否有有关P32的信息。

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳永吉:

    您的意思是模具为1.2 到1.25 mm 厚版吗?  这比第32页上显示的0.1 mm 模具厚10倍以上,我认为它太厚了。  您能否仔细检查厚度单位?

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Chris:

    抱歉。
    我犯了0.12~0.125 mm 的错误。

    此致。
    柳时敏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您确认。  让我看看我们是否可以为较厚的模具提供任何指导。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,柳永吉:

    我们的包装专家建议减少模具开口,以保持与图中所示的焊锡膏量相同。

    在任何情况下,执行SMT的CM都应检查其焊接过程是否正确,以及针脚是否开路/短路。  这种情况也是如此。

    Chris