This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4133万:此部件是否可以用于我的应用程序

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092086/bq24133-is-this-part-can-use-for-my-application

部件号:BQ2.4133万

部件号:BQ2.4133万RGYR

要求:放电电流最高可达2.5 A,充电电流最高可达1.3A。

并且将使用3.7V (5000 mAh) 电池组(并联排列的2-3节电池)与IC连接  

另外,确保此部件是否可用于生产(5000-1000)</s>1000

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      电池的并行配置与充电IC无关。 它仍然提供充电器为电池充电所需的最大充电调节电压。 由于BQ24.1333万可以支持您的充电调节电压和充电电流,因此您可以使用此部件。 关于并行单元的单元平衡,充电器IC不会执行此操作,如果需要,您可以使用外部芯片解决方案进行单元平衡。