This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.5306万:当PMID和ICHG的总电流大于3A (INDPM)时,BQ2.5306万如何工作?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092048/bq25306-how-does-bq25306-work-when-total-current-of-pmid-and-ichg-is-greater-than-3a-indpm

部件号:BQ2.5306万

大家好

客户 使用的BQ2.5306万具有如下所示的外部电源路径管理。

我想知道当PMID和ICHG的总电流大于3A (INDPM)时,剂量的工作原理是什么?  

例如,ICHG=1.5A,I_sys同时从0-3A逐渐增加。如果当Isys=1.5A时ICHG将减少以保持I_IN=3A,当Isys=3A时ICHG将减少到0A?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

      通过输入反向阻塞FET检测总输入电流,如果电流超过IINDPM设置,则转换器将调节充电电流,以将输入电流保持在IINDPM水平。 在这种情况下,充电电流将会降低,PMID负载将被优先处理