This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431B:TLV431BCDBVR

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092029/tlv431b-tlv431bcdbvr

部件号:TLV431B
主题中讨论的其他部件: TLV431

TLV431BCDBVR

只要 在 该范围内保证增加4 mV的电压漂移,是否可以在范围(0-70)之外使用此版本,或者是否对设备有危险?

在绝对最大额定值中,我看到所有TLV431显示150度,因此我认为它对设备没有危险。 对吗?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Dario  

    不建议这样做。 性能不能保证高于指定的温度范围。 长期而言,这可能会导致可靠性问题。  

    您可以根据您的温度规格使用BQ或BI。  

    此致

    Trailokya