This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116EVAL:如何修改以将I/O更改为最大95VDC,输出电流更改为9A?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116EVAL, LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092033/lm5116eval-how-to-modify-to-change-i-p-to-take-upto-95vdc-and-o-p-current-upto-9a

部件号:LM5116EVAL
在“线程: LM5116”中讨论的其他部件

尊敬的E2E论坛:

 我需要使用 LM5116EVAL/NOPB

我需要根据下面的要求进行小幅修改:

  1. 此卡上的I/p支持最高100V直流,我对I/p的要求是45V-95V直流。 那么 我可以使用它吗? 我需要做哪些修改
  2. 卡上的输出为12V至7A。但我的要求是输出12V 9A。 我 可以再次使用它吗? 我需要对其进行哪些修改?

 提前感谢。

 正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay  

    LM5116EVAL支持高达60V的电压,而不是100V的电压。 您必须使用>100V的MOSFET来处理95V。 此外,请记住,如果开关峰值大于5V,SW引脚可能会损坏。  

    关于其余的零部件值,请下载Excel快速入门 https://www.ti.com/lit/zip/snvu051 并输入您的电气要求。  

    —Eric Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好EricLee:

     感谢您的回复... 我想知道,根据Lm5116的数据表,它可以工作高达100V,我的最大电压不会超过95V,实际上我理想的标称电压将仅为72V,95是它可以工作的最大电压! 那么,为了使EVM组件发挥作用,您建议如何对其进行更改?  

    提前感谢!

     正在等待您的回复。

     此致,

     Vijay Gohil

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vijay  

    1)是的,LM5116可以在高达100V的电压下工作  

    2) 必须使用>100V的MOSFET来处理95V电压。  

    —Eric Lee