This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003A:输出电阻器已加热

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: ULN2003A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091410/uln2003a-output-resistor-is-heated

部件号:ULN2003A

您好,Folk:

我已使用ULN2003A IC在输出端提供GND和24V信号,所附图是示意图

对于上拉,使用24V电源。

即使没有连接任何设备,我们也面临着电阻器发热问题。

请注意:- 我们不能 增加电阻值,因为我们的设备是电阻负载,如果我们增加电阻值,它会影响输出电压   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Haresh:

    设备已打开,电阻器正在耗散10mA*24V=240mW。 由于您不能将R197的电阻值更改为R203,并且它们的耗散约为1/4 W (假设您使用的是1/4W额定电阻器),您将需要使用高功率额定值的电阻器或更改您的上拉电压级别。 需要提供一个参数才能使其正常工作。  

    此致,

    Kalin Burnside