This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A26:有关NC引脚的问题

Guru**** 2663575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092023/tps7a26-question-about-nc-pin

部件号:TPS7A26

大家好,

我的客户正在使用TPS7A2650DRVR,他们似乎已将引脚2 (NC)连接到输出引脚。

我的期望是,这不会对LDO操作产生任何影响,因为没有内部连接,但我想进行健全性检查,并由您来运行

此错误的任何影响?

此致,Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Antoine:

                是的,TPS7A2650DRVR器件的NC引脚可以连接到OUT引脚,而不会对LDO操作造成任何影响。 谢谢!

    此致,

    Srikanth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Srikanth:

    谢谢!

    此致,Antoine