This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5.3602万-Q1:关于LTSPICE模型&模拟技术

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091902/lm53602-q1-about-ltspice-model-simulation-technique

部件号:LM5.3602万-Q1
在“线程:LM5.3602万”中讨论的其它部件

e2e.ti.com/.../22.0408万_5F00_LM53602.zip</s>5.3602万

我使用Web上的LM53.6023万QPWPTQ1库数据创建了LTSPICE电路模型并执行了模拟。

对于从库数据创建的模型,有一个称为PAD的终端。 应如何完成此终端处理?

我将LTSpice电路模型和网上的库数据发送给你们,所以请检查电路模型是否有任何问题。

此外,如果您使用此电路模型使用LTSPICE执行模拟,则完成分析需要相当长的时间。

请问您是否有任何技术可以缩短分析时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    请将PAD视为与PGND相同,它用于表示设备的外露式Pad (EP)针脚。

    我看不到您发送的.lib文件有任何问题。 在模拟时间方面,您可以执行一些操作来缩短模拟时间,但通常这些模拟需要一些时间才能完成。  

    减少模拟时间的一种方法是减少模拟的总运行时间。 您还可以减小步长,这将降低整体分辨率,但有助于减少模拟时间。  

    此致,

    Harrison Overturf