This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSI3050-Q1:提高栅极驱动电压

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSI3050
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1092059/tpsi3050-q1-increase-gate-drive-voltage

部件号:TPSI3050-Q1
主题:TPSI3050中讨论的其他部件

你(们)好

我的客户想要提高栅极驱动电压。

我对下面的应用说明有疑问。  

https://www.ti.com/lit/an/slvafb7/slvafb7.pdf?ts=1649406596071&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPSI3050-Q1</s>3050

1. 数据是关于三线的,所以如果我将它应用于双线,是否没有问题?

2. 没有足够的空间来使用两个TPSI3050。 是否有其他方法可以提高栅极电压?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David Kim2,您好!  

    非常感谢您提出这些问题。 我们的宣传材料为客户创建了不同的使用案例,这一点很好。  

    1.是的,此方法可用于2线模式。 请始终注意,在2线模式下,设备为次要侧的电容器充电的时间不同。  

    2.大约一个月后,将在TI.com上发布TPSI3050的新版本。 此新器件与TPSI3050引脚对引脚兼容,具有15V栅极驱动。  

    如果您的问题得到了解答,请告诉我。   

    此致,  

    弗朗西斯科·劳祖里克