This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:如何在bq40z80上成功完成学习周期

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1088651/bq40z80-how-to-complete-a-successful-learning-cycle-on-bq40z80

部件号:BQ40Z80
主题中讨论的其他部件: BQSTUDIOGPCCHEM

我正在尝试按照SLUA848应用报告中的详细说明,完成BQ40z80电池电量表的学习周期。

成功完成第节中详述的序列没有问题。4.2 (放电至空),4.2 (放电至空) 2 (至少放松 5小时),

4.2 3 (将电池充满电)。

但是,当做4.2 4段落中的详细内容时(至少放松2小时),我观察到的是BQ40z80

正确设置REST标志指示器,但它不会按照应用程序报告中的说明将其LStatus()从0x4前进到0x5。

现在该怎么办?

我必须再重新启动整个过程一次? 为什么,即哪个步骤不允许LStatus()增量为0x5值?

提前感谢大家,

Simone。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simone:

    您是否可以在学习周期前后将学习周期尝试的bqStudio日志与.gg文件共享? 这是我们调试学习周期问题的最快方式。

    最常见的问题是以下几种情况之一:

    1. 编程的CHEM ID错误(未使用GPCCHEM工具)
    2. 未通过90 % DOD对电池进行循环以进行Qmax更新
    3. 数据闪存参数未根据电池进行更新
    4. 放电电流对于Ra更新过高或过低(学习周期的第二部分)

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    我有 一个包含所有相关日志的zip文件和一个gg文件。  

    我希望检测我的故障很有用!

    非常感谢!!!!

    Simone。

    e2e.ti.com/.../bq40z80_5F00_logs.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simone:

    从日志中我无法判断放电后OCV读数是否良好,电压可能需要长达5小时才能稳定下来并获得有效的OCV读数。

    您应看到DOD0的变化至少为90 % (2^14范围),否则将不会成功。 您是否还可以共享您的GPCCHEM报告和数据?

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    关于使用过的电池的化学成分,随附的图像显示了编程为Samsung INR1.865万-30Q的电池。

    您认为我必须重新开始学习周期的完全放电阶段?

    我非常确信,在放电阶段结束时,已确认REST信号!

    提前感谢!

    Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simone:

    这是否与您系统中的电池完全相同? 如果没有,则应使用GPCCHEM工具查找最佳匹配项。 仅仅匹配容量和化学就会导致错误。

    在学习周期中,仪表可能已休息,但这并不意味着在两个休息期间,DOD中的90 % 发生了变化。 这在您使用的文档(SLUA848) 4.1 初始Qmax更新标准的"Delta容量"描述中。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    电池完全一样!

    这里…

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simone:

    如果电池的制造商编号完全相同,则很可能是近似匹配。

    您是否能够在90 % 中看到休息期间之间单元格的DOD0变化? 范围为0至2^14。通常成功的范围为DOD0 ~ 0-500 (充满电)和DOD0 ~ 1.6万 (完全放电)。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    今天我重新开始了学习周期。 整个放电周期预计将在几小时内结束(它以C/5速率放电...),并显示DOD0计数器

    实际上正在测量蓄电池放电容量...即,它从0开始,现在正在计数到蓄电池组的全部放电容量。

    我正在记录所有数据,希望正确完成此学习周期(LStatus 4...5...6...至14值!)。

    谢谢!

    Simone

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Simone:

    如果遇到任何其他问题,请共享日志和.gg数据。

    此致,

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wyatt:

    我正在与Simone合作处理电池。 现在LTstatus为5。 我们将在接下来的几天内上传日志。