This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544C25:电流过精确度小于20A

Guru**** 2523010 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091824/tps544c25-over-current-accuracy-for-less-than-20a

部件号:TPS544C25

当输出电流>=20A时,数据表将IOUT_OC_FAULT_LIMIT准确度显示为+- 10 % ,但不表示输出电流小于20A的准确度。

  输出电流小于20A时IOUT_OC_FAULT_LIMIT阈值的准确度是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    让我与团队确认一下,明天我会再与你们联系。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Christopher:

    对于20A以下的电流,您可以使用+/- 2A的固定偏移。 例如,如果将IOUT_OC_FAULT_LIMIT设置为10A,则精度将为+/- 20 %。