This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9090:UCD9090 - USB到GPIO '未找到设备!'

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091940/ucd9090-ucd9090---usb-to-gpio-no-devices-found

部件号:UCD9090
主题: USB-TO-GPIO中讨论的其他部件

您好! 我是Aiden。 幸会。

我将使用TI的UCD9090 IC。
与笔记本电脑的连接使用USB到GPIO。
但是,'No Devices Found!'(未找到设备!) 将显示,并且无法建立连接。

目前,'USB-TO-GPIO '的所有10个引脚都已连接。

1.操作系统:Windows11.
2.主电源:USB到GPIO 5引脚-6引脚
3. SDA,SCL上拉电阻2.2 Kohm
4.程序:Fusion Digital Power Designer

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是您自己的主板吗? 要与UCD9090通信,您只需要SCL/SDA/GND信号。

    您是否检查过V33A/V33D/BPCAP /RESET以确保它们都正常?

    转换器上的绿色指示灯是否亮起?

    此致

    Yihe