This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ7.6952万:设备未在BQstudio软件中连接

Guru**** 2579665 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1089353/bq76952-device-not-connecting-in-bqstudio-software

部件号:BQ7.6952万
主题中讨论的其他部件: EV2400BQSTUDIO

大家好,

我已将EV2400与BQ7.6952万 BMS PCB连接,蓄电池电压为(48 V-14S) Reg18为1.793 V。TS2唤醒引脚过低。 EV2400模块中的3个绿色指示灯亮起。 但由于某些奇怪的原因,BMS未连接到GUI。 请帮助我更好地了解情况。  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Muhammed,

    bqStudio是否在仪表板(左上角)上显示EV2400版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    即将出现,自动检测设备:无。 我在这里遗漏了什么,请帮助我尽早解决此问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    单击‘监视器’,然后选择您的设备。 这将使您进入主窗口,您将在其中看到仪表板。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经这样做了,但我仍然无法连接到BQStudio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ76952: Host controlled cell balancing - Power management forum - Power  management - TI E2E support forums你看到了这样的东西吗?  EV2400显示的是哪个版本?