This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS9.239万:通过将4ch的输出降低到2ch来使用

Guru**** 2516830 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090504/tps92390-use-by-reducing-the-output-of-4ch-to-2ch

部件号:TPS9.239万

您好,

TPS9.239万是一款具有4ch输出和200mA x 4ch最大输出电流的产品。

是否可以将此产品的输出从4ch减少到2ch,并将其用作400mA x 2ch的最大输出电流?

谢谢!

Koki.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,E2E用户。 由于4月3日至5日是中国的“清明”假期,我们的专家将于4月6日回答您的问题。 感谢您的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Koki

      是的,您可以将两个通道连接在一起,然后该设备的工作电流可达400mA*2ch。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mason

    我正在考虑为驱动24个LED的电路配置选择三种模式中的哪一种。 你能给我一些建议吗?

    此外,还列出了LED规格,以防万一。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Koki

      以下是我的一些看法:

     所以我认为这取决于客户真正关心的是什么。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    感谢您的建议。
    在向客户提出建议时,我们会将其用作参考!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好Koki

      欢迎您随时讨论任何其他问题。