This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5019:LM5019 VCC电压

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5019

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091908/lm5019-lm5019-vcc-voltage

部件号:LM5019

  1.  如果VCC电压超过13超出规格范围,LM5019是否会损坏。

  如果   输入电压快速回落且输出电压缓慢回落,LM5019是否会受损,则SW电压高于VIN电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    1.如果VCC超过13V,则会损坏

    2.如果输入高于输出,输出将有通过本体二极管输入的充电电流, 因此,SW和Vin之间的电压差是内部主体二极管的压降,不会损坏芯片。但我们建议设置UVLO点,当Vin低于特定值时关闭芯片。否则,降压可能在升压模式下工作。

    谢谢