This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2.86万:Simulaiton问题-输出电压开始上升一段时间,但随后下降

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TL431, LM358

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1091559/ucc28600-simulaiton-issue--output-voltage-starts-to-ramp-up-for-a-while-but-then-drops

部件号:UCC2.86万
主题中讨论的其他部件: TL431LM358

您好,TI专家

我正在设计一个具有UCC2.86万计算表的15V/120W转换器,然后与TINA SPICE同步,UCC2.86万工作一段时间,然后停止工作,我不知道为什么不会发生保护,例如OVP,电流限制, 但是UCC2.86万停止工作,请您帮忙。  附了计算表和模拟电路。

谢谢。

陈昌林

e2e.ti.com/.../UCC2.86万-calculation.xls    e2e.ti.com/.../ucc2.86万-120W.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Changlin

    感谢您与我们联系。  

    我用TL431更换LM358后,电路可能工作。 B240是40V二极管,不适合用于15V输出。   您使用的反馈补偿和输出二极管似乎不正确。 要优化补偿回路,请参阅 UCC2.86万的Compensation Design with TL431(使用TL431进行补偿设计)。 这是一种修复模拟的方法。  

     e2e.ti.com/.../6607.ucc28600-120W_2D00_1.TSC</s>2.86万

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    真的很喜欢你的帮助。

    祝你一切顺利!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Changlin:

    顺便说一下,还需要检查MOSFET额定值,因为您的功率比TI的示例高得多。  

    此致,  

    韦斯利