This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.2913万:高电流解决方案

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1090983/tps62913-higher-current-solution

部件号:TPS6.2913万
主题: TPS6.218万中讨论的其他部件

您是否准备或计划使用更高电流(6A或8A)版本的TPS6.2913万?

是否可以将铁氧体磁珠滤波器级添加到某些现有6A-8A DC/DC转换器(D-CAP3,TPS6.8215万或双相 ,TPS6.218万类似解决方案)的控制环路中,以实现相当的低噪声性能?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,  

    感谢您的咨询。  您能否提供有关需要更高电流以实现低噪声,低波纹解决方案的应用的详细信息?

    要实现低噪声性能(~100Hz至100kHz),需要专门设计开关转换器来实现这一目标。   

    要实现低纹波(在切换频率及以上),可以使用各种技术来减少输出纹波。  我们提供了一个演示文稿,其中介绍了不同的技术,例如铁氧体磁珠滤波器,更大的电感,多个输出盖,三端滤波器盖等: https://www.ti.com/lit/ml/slup404/slup404.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我们正在为数字交换ASIC的高速SERDES模拟电源平面寻找1V 6A-8A LDO类源。 这种负载不需要超低噪声,也不需要特殊的负载步进性能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Steve!

    感谢您的反馈!

    Shuai